This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:需要 API 或接口进行 ATE 校准。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1205259/awrl6432-need-api-or-interface-for-ate-calibration

器件型号:AWRL6432

尊敬的 TI 团队

我以前询问过 ATE 校准。

它可以在 AWRL6432:申请 ATE 校准代码片段-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛中找到

最近、我的项目中制造了新的电路板。 我有一个严重的问题。

根据我的开发计划、 使用 Winbond W25Q16JV 闪存代替 Macronix MX25V1635F。

无法使用 W25Q16JV 执行 ATE 校准。

为了避免这种问题、应提供用于 ATE 校准的 API 或接口。

 

希望 TI 和 TI 团队的新同事都能帮到我。

最棒、最尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    您能在这里详细说明一下需要吗? 您当前从 TI 获取的任何样片都应已完成 ATE 校准。 对于在器件公开发布前提供的样片、只需手动完成此流程。  

    此致、
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec May

    2022年12月、大约50个 AWRL6432样片(可能更多或更少)交付给了我的办公室。

    这些样本没有 ATE 校准数据、根据 MMWAVE_L_SDK_05_01_00_04/docs/api_guide_xwrL64xx/Getting_started.html 进行 ATE 校准后、这些 AWRL6432可以正常工作。

    但是、如果不进行 ATE 校准或完全擦除闪存、则不起作用。

    请检查这个

    此致、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    理解、感谢您在此所做的澄清。 我相信我们可以为您提供一种权变措施、您能联系您 当地的 TI 代表吗、我们可以离线提供此权变措施吗?

    此致、
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想快速说明的其他内容。 ATE 校准仅存储在预启动器件的闪存中。 公开发布后制作的器件将此校准信息烧录到器件本身中、因此即使闪存已擦除、也不会丢失校准信息。  

    此致、
    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec May

    感谢您的跟进。 我已就此问题向 TI 韩国发送了电子邮件。

    此问题将脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你所说的。 THX 以获取信息