This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055:霍尔传感器选择

Guru**** 1282570 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273, MCT8316Z, DRV5055, TMAG5173-Q1, TMAG5170, TMAG5115
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1205064/drv5055-hall-sensor-selection

器件型号:DRV5055
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、、 TMAG5173-Q1TMAG5170、TMAG5273、 TMAG5115

尊敬的:

1.我们客户的应用是 UAV 平移/倾斜控制。 目前、已选择具有控制算法的 MCT8316Z、需要外部霍尔传感器来确认位置。

考虑到线性霍尔传感器 DRV5055可以执行精确的位置检测、我们想知道如何将此线性霍尔传感器连接到 MCT8316Z?

对于此应用、您是否需要推荐其他霍尔传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anna、

    感谢您联系 E2E。  DRV5055是模拟输出器件、因此需要使用模数转换器为微控制器提供数字输入。  输出以 VCC/2为中心、灵敏度将根据 VCC 按比例变化。  需要向采样 ADC 提供 VCC 作为基准电压。

    此外、我们的线性3D 传感器还提供具有集成数字转换功能的数字接口。 TMAG5273、TMAG5173-Q1、TMAG5170等器件可以很好地适用于此处。 两个 DRV5055异相放置90度、或者使用这些传感器之一为正在运行的任何控制算法提供绝对角度位置。 对于电机换向反馈、线性输出通常不用于此目的。

    为了为电机换向提供霍尔传感器反馈、更常见的方法是使用锁存型传感器:

    https://www.ti.com/sensors/magnetic-sensors/products.html#o7=Hall-effect%20latches%20&%20switches&p1241=Latch

    例如、TMAG5115非常适合此功能。

    谢谢。

    Scott