This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP451-Q1:有关 PNP 晶体管集成的问题

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP451-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1202756/tmp451-q1-question-about-pnp-transistor-connenction

器件型号:TMP451-Q1

大家好、

关于 TMP451-Q1、我们有两个问题。

1.对于下面的连接、它说这有更好的稳定时间、这里稳定时间意味着什么? 为什么 PNP 晶体管在此连接中具有更好的串联电阻消除功能?  

2.如果传感主要是通过 PN 结进行、可以用二极管 PN 来替代吗?  

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我将深入探讨您的第一个问题、以便提供最佳答案。 我会继续向您提供更多信息。

    对于问题2、不能使用二极管 PN 结作为替代产品。 对于远程 BJT/热敏二极管、必须满足一些要求。 有关如何选择远程温度传感器的更多信息、请 参阅本常见问题解答。  

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jalen:

    对问题1有任何反馈?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我已在下面的问题1图片中找到详细信息。  

    相关 文档  紫色  这就是二极管 v =配置具有更快稳定速度的原因。

    相关文档 小片段 正是集电极 GND 配置具有  更好的串联电阻抵消能力的原因。

    Jalen