This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:针对短距离感测的高分辨率的最佳设置

Guru**** 1138880 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1202563/ldc1101-best-setting-for-high-resolution-for-short-distance-sensing

器件型号:LDC1101

您好!

我有一个应用的传感范围非常小。 我正在感应轴、我需要感应轴位移的微小变化。 (0.01mm 迭代)、所需的感应范围约为0.5mm。 您可以看出、这是一个短距离、高精度的应用。

我知道 LDC1101有2种不同的感应模式:RP + L 测量模式和高分辨率 L 模式。 对于我希望获得最佳精度的应用、最好选择哪种模式? 每种解决方案的优缺点有哪些?

最后、在  Rp + L 测量模式下、无论我读取 Rp 还是 L、精度是否存在差异? 我是否需要外部时钟信号来测量 L? 如果可以、我应如何设置?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我相信您的最佳方法是测量 L 并禁用 Rp 测量。
    禁用 Rp 测量会禁用 LDC1101使用的传感器调制以测量 RP 并可以降低 L
    测量噪声。 器件数据表的第9.1.11节提供了更多详细信息。

    第9.1.13节有一些时钟建议:

    "使用一个振幅在 VDD 和 GND 范围内摆动的干净、低抖动、40-60%占空比的时钟输入;
    建议进行适当的时钟阻抗控制和串联或并联端接。 上升和下降时间应该更短
    应小于5ns。 请勿使用展频或调制时钟。
    为了获得最佳的 L 测量性能、建议使用最高基准频率(16MHz)。
    在 CLKIN 上提供时钟后、LHR 转换才会开始。"

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您的回复、我对此有点陌生。 我还有几个问题。  

    我是否必须从时钟 IC 获取时钟? 在通过 SPI 传输执行电感读数时、是否需要将外部时钟信号同时馈送到 LDC1101?  如果是这种情况、这是否意味着我需要连续生成的时钟信号?

    来自 ePWM 模块的时钟信号是否合适? 我当时正在考虑在其中一个 MCU 引脚上设置50%占空比的 PWM (我正在使用 F28379D launchpad)。 但我注意到、在较高频率下、MCU 从我的电源中消耗的电流要大得多。

    你怎么看?  

    祝你一切顺利。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    只要它符合数据表第9.1.13节中的条件、任何时钟源都可以。
    在 CLKIN 上的时钟被激活之前、LDC1101不会执行 LHR 转换、因此只要您需要转换、就需要时钟。

    我不熟悉 ePWM 模块。 如果它符合9.1.13的标准就可以了。  如果您使用这种方法、请确保时钟信号中没有嵌入时变信号(例如调制)。

    此致、
    John