主题中讨论的其他器件:AWR1843AOP、 IWR6843、 AWR1843、 IWR6843AOP、IWR6843ISK
您好!
我想在 AWR1843AOP EVM 上运行3D 人员计数演示。
我在 CCS 中对项目属性进行了以下更改。
1. 在源代码、XDC、编译器和链接器属性中将 SOC_XWR68XX 更新为 SOC_XWR18XX
2.更新了源代码中硬编码的低频和高频限值。
3.为必要的文件(库、rprc bin 文件等)将 SDK 包链接从 xWR68xx 更新为 xWR18xx
连接到存储器。 但调试时、 我会收到以下运行时错误

我使用的配置如下:
sensorStop
flushCfg
dfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
ADCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1
低功率0 0
profileCfg 0 77 30 25 59.10 0 0 27.355 1 128 5000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 2
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 96 0 50 1 0
DynamicRAFFARCfg -1 4 4 2 2 8 12 4 12 5.00 8.00 0.40 1
StaticRACFARCfg -1 6 2 2 8 8 6 4 8.00 15.00 0 0
DynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0
Dynamic2DAngleCfg -1 3.0 0.0300 1 0 1 0.30 0.85 8.00
StaticRangeAngleCfg -1 0 8 8.
antGeometry0 -3 -2 -1 0 -3 -2 -1 0 -3 -2 -1 0 -3 -2 -1 0
antGeometry1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
fovCfg -1 70.0 70.0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
StaticBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3.
boundaryBox -12 12 0 20 0 3.
sensorPosition 1.2 0 0 0
gatingparam 3 2 3 4.
stateparam 3 12 500 5 6000
allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1
trackingCfg 1 2 800 20 46 50 50.
presenceBoundaryBox -3 3 0.5 7.5 0 3.
sensorStart
请帮助解决错误。
此外、如果您可以提供使用 CCS 进行调试所需的文档、将会有所帮助。
谢谢。此致
Vignesh