This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:在液位传感上使用毫米波传感器

Guru**** 2543570 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP, IWR1443, IWR1443BOOST, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1201076/iwr1443-use-of-mmwave-sensors-on-level-sensing

器件型号:IWR1443
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP、AWR1843AOP

您好!

公司内部正在研究 TI 毫米波传感器芯片的集成。 我们的目标应用是在低功 耗器件上对颗粒固体(和液体)进行液位感应。

在我们的初始方法中、我们了解了您提供的文档、并得出结论:此目标的最佳选择是 IWR1443。 我们购买了 IWR1443BOOST 并熟悉毫米波传感技术和您的毫米波芯片解决方案。 现在、对于我们最初选择 IWR1443的决定、我们遇到了一些问题。

这些问题主要是:

  1. 汽车(AWRx)传感器与工业(IWRx)传感器。 在这两种类别之间进行选择时、应考虑哪些因素? 是否仅需要认证和温度范围? 或者是否有与射频应用和性能相关的东西?
  2. 频率:在60GHz 和77GHz 传感器之间进行选择时应遵循哪些标准? 在"使用77GHz 毫米波进行液位感应"的论文中、我们可以看到"业内正在向77GHz 范围进行液位感应"、但例如、雷达工具箱中的实验室"液位感应"也可用于以60GHz 频率发射的 IWR6843AOP。
  3. 您建议针对液位感测应用采用 IWR1443的标准是什么? 我们可以在我之前提到的论文中的许多论坛问题上找到关于 TIDEP0091 (专为该芯片设计)的这一建议... 但我们似乎没有找到这些建议的确切动机。

我们目前的主要疑问是 AWR1843AOP 是否会成为满足我们需求(液位感应、低功耗、集成)的高效解决方案。 显然、它在相同的频率范围内工作并应具有相同的测量可能性、而且它具有 AOP 的优势、无需使用非常规 PCB 进行天线制造。  我们想 知道 在 IWR1443和 AWR1843AOP 之间根据我们的应用进行选择的标准。

提前感谢您的帮助和此致、

Julia Sánchez í nez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好!

    请给我更多时间来回答您的所有问题

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pedrhom、

    好的。 我会站在旁边。  

    此致、

    朱莉娅.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    • 汽车(AWRx)传感器与工业(IWRx)传感器。 在这两种类别之间进行选择时、应考虑哪些因素? 是否仅需要认证和温度范围? 或者是否有与射频应用和性能相关的东西

    通常、60GHz 和77GHz 之间的性能差异 可以忽略不计、但最大的原因是不同国家/地区的法规。 一些国家/地区具有77GHz 可用于汽车和液位感应 的用例、而另一些国家/地区具有77GHz 专用于汽车的应用、因此可以使用60GHz 的频率进行液位感应。 液位感应是雷达在汽车应用中最成熟的用途之一、通常是工业应用中将60GHz 提高到60GHz 的新应用。

    • 频率:在60GHz 和77GHz 传感器之间进行选择时应遵循哪些标准? 在"使用77GHz 毫米波进行液位感应"的论文中、我们可以看到"业内正在向77GHz 范围进行液位感应"、但例如、雷达工具箱中的实验室"液位感应"也可用于以60GHz 频率发射的 IWR6843AOP。

    由于不同国家/地区之间存在明显的法规差异、我们希望确保为最大量的人提供相关配套资料、包括居住在必须使用60GHz 技术进行液位感应的国家/地区的人。

    • 您向液位感测应用推荐 IWR1443的标准是什么? 我们可以在前面提到的白皮书中的许多论坛问题上找到有关 TIDEP0091 (专为该芯片而设计)的此建议... 但我们似乎没有找到这些建议的确切动机

    通常、建议使用 IWR1443、因为它具有最低的功耗和77GHz。 液位感应通常不使用或需要大量功率、但如果您希望额外的性能和预算具有额外的功率、任何其他器件都可以用于该应用。

    此致、

    Pedrhom Nafisi