This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5124-Q1:传感器失效

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1202713/tmag5124-q1-sensor-failure

器件型号:TMAG5124-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5124

在传感器故障情况下、传感器的输出是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyashree,

    感谢您联系 E2E、了解此问题。  您能否更具体地说明您正在考虑的特定故障模式?

    谢谢!

    Scott Bryson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障模式:

    1.传感器损坏

    2.印刷电路板损坏

    3.线束剪切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障模式:

    1.传感器损坏

    2.印刷电路板损坏

    3.线束剪切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyashree,

    1.在传感器损坏的情况下,有几种可能。  当发生电感损坏时、这通常表现为器件内部 VCC 和其他网络(如 GND)之间的电气开路或短路。  这可能是 ESD 过大或在 VCC 上施加的电压不正确导致的。  在这些情况下、您预计电源电流会急剧下降或增加。  如果器件内部的霍尔效应元件由于某种原因而损坏但器件的其余部分保持运行状态、则很可能只能观察到器件的空闲电流。  电源电流受到控制、如果未施加开关信号、则 ICC 将保持空闲状态。

    如果 PCB 损坏、您应该会看到与器件上的 ESD 事件类似的行为。  由于 TMAG5124仅在 VCC 和 GND 下运行、因此 PCB 损坏会导致器件无法运行。  VCC 或 GND 开路会导致 TMAG5124开路且没有电流路径。  VCC 和 GND 之间的短路会使 Vcc 崩溃并导致电源电路和/或受影响的 PCB 布线损坏。

    3.A 线束切割实际上看起来类似于印刷电路板损坏。  另一种可能是 VCC 和更高电压网络之间发生短路。  如果这超过 TMAG5124的绝对最大值、则可能会导致器件损坏、类似于我在(1)中所述的情况。

    谢谢。

    Scott