This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM20:下一代 LM20

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP9A00-EP, TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1202670/lm20-next-gen-of-lm20

器件型号:LM20
主题中讨论的其他器件:TMP9A00-EPTMP235

大家好、  

只是想检查一下 LM20B 是否有涵盖-40°C 至150°C 温度范围的升级版本。  

最好保持相同的 传感器增益、并且需要与 LM20BIM7X/NOPB 引脚对引脚相同。  我看到有 TMP235A4、但传感器增益为正。 谢谢。  

BRS

假设