This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR1443:不改变 IWR1443BOOST 天线设计的替代层叠。

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200266/iwr1443-iwr1443-alternative-stackup-without-changing-antenna-design-from-iwr1443boost

器件型号:IWR1443

大家好!

我是否可以在不更改天线设计的情况下、将此堆叠更改为与官方堆叠略有不同?

官方层叠:

备选方案:

此致、

Óscar μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      天线材料应是低 Pro 材料。 只要射频材料相同、就可以重复使用相同的天线设计。

    谢谢。此致、

    CHETHAN KUMAR YB.B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chetham:

    我当时正在查看堆叠、并 通过此链接找到了以下文档:PROC010B_Stack_Up.pdf: IWR1443BOOST 布局和设计文件

    堆叠方式不同:

    材料是 FR4 370HR 与 IT180A。

    合适的材料是什么?

    此致、

    Óscar μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Óscar

      顶层(天线蚀刻的位置)材料需要为 RO4835LOPRO 材料、内层材料可以是  FR4 370HR 或 IT180A 材料。  内层材料不会影响天线设计。  我们同时使用两种堆叠技术开发了参考设计。  

    谢谢。此致、

    CHETHAN KUMAR YB.B.