主题中讨论的其他器件: DRV5055
您好!
对于 DRV5056和 DRV5055的灵敏度和测量范围如何工作、我有点困惑。 我有3个不同的霍尔效应传感器(DRV5055 A3、 DRV5055 A4和 DRV5056 A4 )。 我也有各种磁体、但我首先使用半径为1.25mm、厚度为1.5mm 的 N35圆盘磁体。 我在线找到了 TI 的 DRV5056接近传感工具、已经下载了该工具、并一直将其用作设计工具。 这是我对灵敏度和距离感到困惑的地方。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 DRV5056和 DRV5055的灵敏度和测量范围如何工作、我有点困惑。 我有3个不同的霍尔效应传感器(DRV5055 A3、 DRV5055 A4和 DRV5056 A4 )。 我也有各种磁体、但我首先使用半径为1.25mm、厚度为1.5mm 的 N35圆盘磁体。 我在线找到了 TI 的 DRV5056接近传感工具、已经下载了该工具、并一直将其用作设计工具。 这是我对灵敏度和距离感到困惑的地方。
Ross、
感谢您在 E2E 上提出您的问题。 根据您的评估、似乎您已经指示 Vcc 为5V、并且您的磁体距离传感器顶部1.6mm、您将从 DRV5055A3的输出获得3.23V 的电压。
当 Vcc = 5V 时、DRV5055A3的灵敏度为25mV/mT、因此我们可以计算传感器可能观察到的大致输入磁场。 VOUT 比静态输出电压高0.73V、这表明输入端约为29.2mT。
我首先尝试根据您的磁体规格运行快速仿真、以验证这是否合理:
半径= 1.25mm、厚度= 1.5mm、材料= N35
I 扫描磁体位置、距离感应元件0mm (即磁体接触封装内的感应元件)到3mm。 与感应元件的距离为1.6mm 时、我预计距离为83.65mT、就像 DRV5056工具报告的那样。
但请务必记住、这是到检测元件的距离、我们应考虑传感器在封装内的位置
封装厚度为1.12mm、这意味着我们应该在磁体范围上额外增加0.47mm。 在2.07mm 处、预期磁场现在接近52mT。
您能否确认您提供的半径值实际上不是直径? 如果我基于更窄直径的磁体重新运行该函数、则1.6mm 处的磁场为28.80mT、这与您共享的结果更一致
如果将 DRV5055A3 (25mV/mT)与83mT 输入一起使用、预计 VQ 会增加2.09V。 这大约是4.6V 输出。 您还可以再次检查 Vcc 是否为5V 吗? (灵敏度会因实际电源电压而异)
嘿 Ross、
感谢您在帖子中提供的所有详细信息、包括变体、这使我可以更轻松地查看这些变体。 看起来 Scott 击败了我、我会随时发布我的答案、以防它对您有额外帮助。
我怀疑5055与5056之间的输出电压差异可以通过静态失调电压来解释。 DRV5055偏移为 Vcc/2 (在为器件供电时等于2.5V)、DRV5056具有0.6V 的恒定偏移
我使用了我们的原型工具、并同意、对于您的1.25mm x 1.5mm 轴向圆柱体 N35磁体、磁场应该为83.65mT。 使用该数字和数据表计算、我找到了预期值:
我已在各自的数据表中链接了该页面以及输出电压计算值、其中包括灵敏度、失调电压和温度。 另请参阅每个产品说明书的"霍尔元件位置"部分-在每个传感器(SOT-23封装)中、霍尔感应元件比顶部更靠近封装主体的中心、从而导致距封装顶部偏移~0.3mm。 对于 DRV5055 A3示例、这种增加的距离将产生61.9mT 磁场和4.03V 输出电压、而不是原始的83.65mT 和4.58V 输出电压。
这可能与其他机械误差和稍微弱一点的磁体结合在一起可以解释您的3.23V 读数吗? 如果是25°C 下的典型 N35磁体、则磁体需要离感应元件大约2.6mm、才能在 DRV5055 A3上输出3.23V
此致、
雅各
Scott 和 Jacob、
感谢您的快速回复! 我可以确认、输入电压设置为5V、并且磁体的半径为1.25mm。
不过、我还有几个问题。 对于每个传感器、一旦超过了测量范围、我是否会得到5伏的输出读数? 例如、如果我在上面描述的磁体接触传感器、磁体的磁通密度将高于传感器的85mT 测量范围、输出将为5V、正确吗? 传感器是否会继续读取5V 的电压、直到磁体移动到传感器可以读取85mT 的位置?
谢谢!
Ross Zameroski.
Scott 和 Jacob、
我已经看了好久了,才回到了自己的房间。 在获得与我测量的输出电压相匹配的预测输出电压时、我仍然会遇到一些问题。
我现在查看使用 DRV5055 A4传感器收集的数据。 我正在使用之前列出的相同 N35磁体(半径为1.25mm、厚度为1.5mm、并且我一直使用的 Br 值为12、300高斯)。 传感器为 TO 封装样式(我使用的所有类型均为此样式)。 我首先让磁体触摸传感器、读数为4.836伏。 因此、这对应于传感器测量到的186.8mT。
我测量了传感器封装的厚度、得到了1.54 mm。 根据我确定传感器方向的方法、我认为当磁体接触传感器时、它距离感应元件大约为0.51mm。 根据圆盘磁体的磁通估算、在0.51mm 的距离处可以得到289.921mT。 当我将其代入 Vout 公式中时、我得到一个6.12V 的输出电压、这会使传感器饱和、使输出为5V、对吧?
我在设置中注意到的一件事 是、Vcc 和接地之间没有一个0.01 uF 的电容器、正如规格表中所建议的那样。 这是我在设置电路时忽略的一点。 这是否可能导致我的结果丢失? 或者是否还有其他我可能遗漏的东西?
谢谢!
Ross Zameroski.
Ross、
对于器件封装标记、我原本打算让您查看出现在单个传感器上的丝印标记。 我希望确保您未意外安装与预期不同的灵敏度。 您是否能够看到这些标记?
我们更新的磁性元件工具现已上市、涵盖更多运动和磁体类型:
https://dr-download.ti.com/lit/ug/sbau419/sbau419.pdf
但是、正如我在之前的回复中所展示的、您应该会获得与针对理想情况已经拥有的工具相同的结果。
我认为0.01 μ F 电容器不会给灵敏度带来问题。 这是一个用于限制电源噪声影响的标准去耦电容器。
当将磁体对着传感器表面进行测试时、您报告的输出为4.836V。器件的线性输出范围为 Vcc - 0.2V、因此您已经处于饱和状态。 完全有可能输入端达到289.921mT、因此仍然只能测量到4.836V。 在0.2V 至4.8V 的输出范围内、评估灵敏度将会更容易。
谢谢。
Scott
Ross、
TO-92封装中的传感器元件大致放置方式如下所示:
封装厚度如下所示:
使用距离封装背面1.03mm 的标称值、我们预计传感器距离传感器封装(带有丝印)的较小表面0.39mm 和0.59mm 之间。 我已使用这两个范围对从该范围(位置0)到距离封装表面10mm 的磁场进行了仿真
0.39毫米
磁场
传感器输出
请注意、在非常接近传感器时、传感器处于饱和状态。
0.59毫米
磁场
传感器输出
在这两种情况下、我们都看到传感器饱和、但正如您对较厚封装的预期、磁体从距离传感器的0.2mm 处开始、输出曲线会在此距离处偏移。 基于此结果、我不建议在测试中将磁体放置在离传感器太近的地方、空气间隙小于0.5mm。
您能否确认器件不再饱和的范围?
谢谢。
Scott