This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:没有 SOT 封装器件的热质量数据、应该在哪里找到它?

Guru**** 1472405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP390, TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1201276/tmp1075-there-is-not-thermal-mass-data-for-sot-packaged-device-where-should-i-find-it

器件型号:TMP1075
主题中讨论的其他器件:TMP390

您好、专家!

我的客户想使用 SOT 封装的 TMP1075N。 系统对温度传感器的热响应很敏感。 但是、没有 SOT 封装的热质量数据。 我应该在哪里找到它?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我将在内部检查 SOT 封装是否具有可用的热质量。  我会让你知道我能找到什么。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    我们没有采用 SOT 封装的 TMP1075的热数据、但您可以参考同样采用相同封装的 TMP390。  TMP1075与之类似。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eddie、乐于助人。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。  很高兴为您提供帮助!