This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:使用 CCS 进行 IWR1843BOOST 调试

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1201516/iwr1843boost-iwr1843boost-debug-with-ccs

器件型号:IWR1843BOOST

您好!

我正在尝试为 IWR1843BOOST 部署和调试代码。
我将遵循毫米波 SDK 用户指南、具体步骤如下:

1)刷写了 xwr18xx_ccsdebug.bin
2) 2)将 SOP2切换至关闭(SOP2:0 SOP1:0 SOP0:1)
3) 3)已启动目标配置(根据用户指南进行配置)
4) 4)连接目标(XDS110 USB 调试探针_0/Cortex_R4_0)
5) 5)加载了 xwr18xx_mmw_demo_mss.xer4f
6) 6)运行应用程序

我可以轻松地断点、遵循应用程序进程、查看变量等... 但我无法连接到/dev/ttyACM0.上的串行控制台 如果我尝试连接毫米波演示可视化工具、它会在两个器件(CFG_PORT 和 DATA_PORT)上的"等待数据"挂起。

同一个应用程序在刷写后工作正常。

我做错了什么?
非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先--你对应用程序做了任何修改吗?

    第二个--在运行时可以对调试窗口进行屏幕截图吗?

    第三个--请确保 DSS 和 MSS 文件都已加载到设备中,如果您对此有任何疑问,请随时提出!

    谢谢!

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    我加载了 DSS、它可以正常工作、我认为没有必要这样做、因为我在刷写 MSS 演示的.bin 时不必这样做。