This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP235-Q1:请求 SPICE 模型。

Guru**** 672920 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP235-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200802/tmp235-q1-request-for-spice-model

器件型号:TMP235-Q1

我们是否可以预期该模型。 可用与否。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以预期 Spice 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahhithya:

    目前、我们没有计划创建 TMP235-Q1 Spice 模型。 您对此有哪些要求/动机?

    该器件具有 A1 0mV/°C 线性增益斜率、并为三个温度范围提供了给定的偏移值。 (请参阅产品说明书第8页)

    Jalen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们进入了块级设计阶段。