This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:需要距离超过11米(PGA460-Q1)。

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198973/pga460-q1-need-to-get-distance-above-11-meters-pga460-q1

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460ENERGIA

您好!

   在我们的应用中、我们需要检测11米以上的物体。 我遵循了 PGA460常见问题解答(FAQ)和 EVM 故障排除指南()/"如果物体的距离超过11m、如何检测物体?"中提到的相同步骤。但遗憾的是、我们在预设的2仅监听命令(大部分时间为11.24米)中得到了错误的数据。 P1BL 和 P2LO 之间的时间短于2ms。

我尝试将预设1的 REC_LENGTH 减少到4米、并将预设2减少到5米、启用了放置在6米处的测试引脚和物体。 在此设置中、我们可以在 Preset 2 Listen Only 命令之后看到脉冲反射的回波。 但当我关闭 TEST 引脚(通过读回 TEST 引脚寄存器和示波器上没有 TEST 引脚信号进行验证)并开始读取超声测量数据,它给出了错误的距离(最初给出了0.7 ,然后是11.24米)。

超声波传感器:cusp-tr80-15-2500-th (范围15米)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Akshay、

    您能否在相同距离尝试更大、反射性更高的物体、看看是否能检测到该物体?  我想知道即使设置正确、在11m - 15m 点是否无法检测到您的目标对象。  或者、首先确保物体在11m 处可被检测到、然后逐渐升高。 此帖子 讨论了更适合远距离和短距离的不同传感器。

    11.24米的测量通常意味着没有检测到项目。  您可以通过查看振幅等其他值来验证这一点、并查看它是否为您提供了最大值或最小值。   

    根据 E2E 帖子查看您的程序、Ateem 提供了有关胸围/测量/监听命令的详细信息、以进行10-20米的测量。  这是 另一篇 讨论类似的帖子。   

    您的 超声波传感器 看起来不错-它与 我们的 EVM 中使用的传感器非常相似(方向性提高10°)、因此应该适用于此应用。   

    此致、

    雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复、

    我们正在使用的对象是一个足以反射回声的墙壁(使用预设1可以正常到达11m)。 我遵循同样的事情,在帖子中提到,但仍然,我得到错误的数据(11.24m)如果我超过11米.

    我尝试了使用 BC_P1BL 的3个传感器发送突发脉冲、并在一个传感器上接收(以提高回波强度)、但仍然给出了相同的结果。

    我通过从一个传感器发送 P1BL 命令并从另一个传感器发送 P1LO (可以到达11米)验证了我的 Listen Only 命令是否有效。

    您是否有可用的 Energia 示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Akshay、

    是的、墙壁应该能够很好地反射回声。  

    您能否 在发布您正在运行的函数/命令时添加一些注释?  我们认为配置有问题。   

    遗憾的是、我们没有此器件的 Energia 示例代码

    此致、

    雅各