This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170-Q1:为什么 TMAG5170-Q1的 MISO 引脚保持低电平?

Guru**** 885760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG5170-Q1, TMAG5170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1200543/tmag5170-q1-why-the-miso-pin-of-tmag5170-q1-keeps-low

器件型号:TMAG5170-Q1
主题中讨论的其他器件: TMAG5170

您好!  

TMAG5170-Q1的 MISO (SDO)引脚始终保持低电平。 我已检查每个引脚、且没有引脚相互短接。 我已经捕获了每个引脚的信号。 下图所示、

我尝试发送禁用 CRC 命令0x0F000407、但芯片无响应。  我确信 MISO 引脚不会短接至地或其他引脚。

有人对此问题有任何想法吗?  谢谢你。

X 视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunglin,

    感谢您在 E2E 上提出您的问题。  通常、我希望在 CS 上看到下降沿以启动 SPI 事务。  我知道器件确实希望在每次读取或写入结束时返回到1。  在您的捕获中、它似乎始终为低电平。  您能否确认这未连接到 GND、并且在两次通信之间确实返回高电平?

    谢谢。

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、  

    我捕获了另一个示例 MCU 发送了0x800D000014、预计应该会收到0x00000009。 该论坛中的一篇旧文章中提到了该案例。

    CS 信号如下图所示、

    我已检查 MISO 引脚是否未连接到 GND 或短接至任何引脚、MISO 引脚始终保持高电平。  我使用 MAX32651作为 MCU 与 TMAG5170-Q1通信。  

    谢谢你。

    Sunglin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunglin,

    您是否能够在器件引脚处进行探测、以确保每个信号正确到达 TMAG5170?  此外、您能否确认使用的是 Vcc 和逻辑电平?

    谢谢。

    Scott