主题中讨论的其他器件: TMAG5170
您好!
TMAG5170-Q1的 MISO (SDO)引脚始终保持低电平。 我已检查每个引脚、且没有引脚相互短接。 我已经捕获了每个引脚的信号。 下图所示、
我尝试发送禁用 CRC 命令0x0F000407、但芯片无响应。 我确信 MISO 引脚不会短接至地或其他引脚。
有人对此问题有任何想法吗? 谢谢你。
X 视图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TMAG5170-Q1的 MISO (SDO)引脚始终保持低电平。 我已检查每个引脚、且没有引脚相互短接。 我已经捕获了每个引脚的信号。 下图所示、
我尝试发送禁用 CRC 命令0x0F000407、但芯片无响应。 我确信 MISO 引脚不会短接至地或其他引脚。
有人对此问题有任何想法吗? 谢谢你。
X 视图。
Scott、您好、
我捕获了另一个示例 MCU 发送了0x800D000014、预计应该会收到0x00000009。 该论坛中的一篇旧文章中提到了该案例。
CS 信号如下图所示、
我已检查 MISO 引脚是否未连接到 GND 或短接至任何引脚、MISO 引脚始终保持高电平。 我使用 MAX32651作为 MCU 与 TMAG5170-Q1通信。
谢谢你。
Sunglin。