This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:主程序构建、而不是外部 CLI 命令

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1235290/iwr6843aopevm-main-program-build-and-not-external-cli-command

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

您好、专家:

我是代表客户发布此帖子。

我有 IWR6843AOPEVM、并希望在构建主程序时设置 CLI 命令。 即、当 IWR6843AOPEVM 硬件上电时、开始检测、并且不需要外部 CLI 命令

是否有任何相关示例?

我需要一个 IWR6843AOPEVM 器件的示例。 但我不想发送外部 CLI 命令。 我想在主编译中发送一条命令

例如,当我在此硬件中上传3d_people_count.bin 文件时:-在此 bin 文件中已设置了 CLI 命令

并且不需要在 UART 端口上提供外部 CLI 命令。

我正在编写该 UART 命令处理程序:- gMmwMssMCB.commandUartHandle

[它写入命令 UART、但传感器未启动、没有获得任何响应

我将使用 mmWaveICBOOST 的 XDS 和端口13 波特率115200

此致、

Jonathan