This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73:绝对最大额定值

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1234160/lm73-absolute-max-ratings

器件型号:LM73

您好!

我在中找到了一个棘手的描述 6.1最大绝对额定值 部分、我想确认一下。

  • 所有其他引脚上的电压:-0.3V (最小值)、(VDD + 0.5V)(标称值)、6V (最大值)

我从未在任何其他产品的绝对最大额定值部分看到过标称值、我想知道如何解释它。

kΩ 图中、为 LM73的 VDD 引脚提供了+3.3V 电压、其/ALERT 引脚通过4.7k Ω 上拉电阻器连接到其他+3.3V 电压。 当系统关断时、VDD 电压首先下降、几毫秒后、+3.3V 上拉电压关闭。 换句话说、在关断序列期间、/ALERT 电压暂时高于 VDD + 0.5V 几毫秒、我担心它会损坏 LM73。 不过、我想如果我可以引用6V 的最大绝对最大值、则没有问题

如果您确认、我将不胜感激。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    是的、请参考6V 的最大值、这实际上是绝对最大值的相关规格  另外、请参阅有关绝对最大规格的注释1。  如果有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、

    感谢您的反馈。 顺便说一下、代入中写入的标称值是什么 绝对最大额定值 部分? 如果您知道历史或背景、请与我分享。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    VDD+0.5似乎表示在这个引脚上有 ESD 保护。  还可以参考绝对最大规格的注释3。  对于3.3V 电源和4.7k 上拉电阻、它们将完全低于5mA 的限制。