This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP107:用于配置此 TI 芯片并通过单线接口和协议获取温度数据的示例软件 C 代码。

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1827, TMP107, TMP1826, BOOSTXL-TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1235135/tmp107-sample-software-c-code-to-configure-this-ti-chip-and-get-the-temperature-data-through-one-wire-interface-and-protocol

器件型号:TMP107
主题中讨论的其他器件:TMP1826、TMP1827、、

你好

 

我们正在使用与 TI TMP107BID 连接的 stm32l432 MCU 来感应28个数字温度传感器。  

 

我们将要求您提供示例软件 C 代码、以配置此 TI 芯片并通过 单线接口和协议获取温度数据。

我们的 STM32 MCU 中是否需要 UART 外设或 I2C 外设来支持此 TI 芯片温度读取功能?

非常感谢

此致

Siva.