This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:100kHz 应用期间的 I2C SDA/SCL 上升时间

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1075
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1235099/tmp1075-i2c-sda-scl-rising-time-during-100khz-application

器件型号:TMP1075

大家好、

根据 I2C 标准定义、显示如果我们在标准模式下而不是快速模式下使用 I2C、Trise 可以发布到1000ns、但是、我们的数据表未列出标准模式下的 Trise 要求、仅列出了快速模式下的 Trise 要求。

因此、我只想与您再次确认 TMP1075是否在标准模式(100kHz)下工作、我们是否可以将 TR 限制释放为1000ns? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯利-  

    如第8.7节的第9页上的 TMP1075数据表所述、100kHz 时钟频率的时钟和数据的上升时间与 I2C 规格相匹配。