This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:LMT70

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1234829/lmt70-lmt70

器件型号:LMT70

您好!

数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmt70.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1685638558051&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fgeneral%252Fdocs%252Fsuppproductinfo.tsp%253FdistId%253D10%2526gotoUrl%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Flit%252Fgpn%252Flmt70

这是我们当前拥有的配置:

我们一直在示波器上看到10mV 的噪声、这个值大于我们允许的误差、5mV 为1摄氏度。

这些是示波器上的读数。

是否应该根据数据表将 C2更改为0.1uF? 电容是否如此重要?

我们将使用 nRF5340上的 SAADC、每1s 读取一次读数。

有没有降低噪声的建议?

此致、

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    在我提出建议之前、我有几个意见/问题来帮助我了解您的设置:

    1. 在这种情况下、C2值没有问题。但是、您是总共使用1个电容、还是每个 LMT70都有自己的电容连接到 VDD? 如果总共只有1个、我建议每个 LMT70都有1个。
    2. 您包含的示波器读数是在 ADC 处于活动状态还是未处于活动状态时显示读数? 如果这显示的是 ADC 处于活动状态、那么 ADC 未处于活动状态时的噪声是否相同?
    3. 您能给我们展示一下该部件是如何连接到 ADC 的吗?

    此致!

    Rooshi