This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108-Q1:无法获得 IC 桥臂上的电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1233279/tmcs1108-q1-not-able-to-get-voltage-on-ic-leg

器件型号:TMCS1108-Q1

您好!

我使用 TMCS1108A1U-Q1 IC 来测量通道电压和电流。 根据我的设计、我已将电流 IC 输出连接到我的16位分辨率 ADC 通道。 所以、 电流 IC 的主要问题是、当连接了负载并消耗了我使用 DMM 测得的接近2.8V 的一些电压时、但当我在 IC 输出中检查该电压时、仅得到0.28V、这不是之后的实际电压 在获得此电压时、我使用了数据表中提到的一些公式、并计算得到的电流为-1A

计算:

VOUT = 0.28V

S = 50mV/A

Vout、oa = Vin * 0.1

VOUT、oa = 3.3 * 0.1 = 0.33

所以、

Vout = S x I (in)+ Vout、oa

0.28V =(50mV/A)* I (IN)+ 0.33V

I (IN)=(0.28 - 0.33)/(50mV/A)

I (in)=-(0.05)*(1000)/ 50

I (in)=-1A

用作此电流计算公式。

情形2:

一旦我断开所有负载并测量电流 IC 上的电压、我可以得到0.33V 这是我根据数据表得到的正确电压、因为有一个公式可以用0A 计算电压  

在这里、输入电压为3.3V

所以、

Vout、oa = 0.1 * vs

VOUT、oa = 0.1 * 3.3 = 0.33

此外、我已经使用数据表值进行了一次计算并检查了我将使用的最大电压、

I (IN)= 54.5A

S = 50mV/A

VOUT、oa = 0.33V

所以、

Vout = S * I (in)+ Vout、oa

VOUT =(50mV/A)*(54.5A)+(0.33V)

VOUT = 3.1V

在这里、我还检查了我无法获得最大输出电压为3.3V、但我已经给出了3.3V、因此我假设我需要最大输出电压也为3.3V。

理想情况下、我假设当我连接负载时、我需要获得一些正电流、以及使电压与中的 DMM 和计算公式匹配、因此我请求您提供线性电流计算的任何公式、 我还附上了原理图供您参考。

谢谢。此致、

费尼尔

注意:我有基于线性读数的应用、因此我将获取相应的输入和所有参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenil、

    图中的什么是负载? 您指的是 R4吗? 如果是这种情况、在图中的解释方式中、我认为当 FET Q2在电桥中导通时、电流会向上流动、这将是通过 TMCS 的负电流、这是您对器件进行配置的方式。 虽然我们的"U"型号器件针对单向运行进行了优化、但它们可以在另一个方向上略微摆动、这看起来就像在这里发生的那样、因为0.28V 仍然远高于器件的最差摆幅限值。 您在测试中预期的正向电流是否约为1A? 您是否尝试过交换器件的端子并重新测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    谢谢你的答复,我想澄清你的一些要点。

    ->我们在 MOSFET 之间连接了负载、因此输出负载连接引脚是 负载 O/P N 加载 I/P IN。

    此外、我还将尝试测量 IC 中 Vout 引脚的电流、以您的观点而言是输入交换、但这是不可能的、因为我正在使用 PCB。

    请为单向 IC 提供解决方案或提供任何原理图设计和电流转换公式。

    谢谢。

    Fenil Ghoghari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenil、

    是否可以在负载线路中放置一个电流表以读取这里的实际电流系统? 对照您正在测量的电流了解实际电流在这里可能会有所帮助。 您在上面使用的当前转换公式是正确的。 从图中可以看出、您只是简单地使用光耦合器来打开两个 FET 并预期电流流过负载、因此这应该相对简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 

    感谢您的回复。

    我使用电流表进行了测试、因此在下面提到了我的电流表读数、

    电压 电流
    0.33.

    0mA

    0.340 412mA

    上述读数我已经花了多次时间、现在我根据输入电流计算电流、

    所以、

    Vout = S * I (in)- Vout、oa

    案例1.

    Vout = 0.33、Vout、oa = 3.3 * 0.1 = 0.33

    所以、

    I (in)=(0.33 - 0.33)/50

    I (IN)= 0mA 这是我使用数据表进行和调整的正确计算

    案例2.

    Vout = 0.340、Vout、oa = 0.33

    所以、

    I (in)=(0.340 - 0.33)/(50mA/V)

    I (IN)= 0.2A = 200mA

    在这里、这个结果不值得使用数据表和电流表、因此在本例中、电流表显示的电流消耗为412mA

    总结、

    电压(DMM) 电流(电流表)(预期) 使用公式计算电流 接受
    0.33. 0mA 0mA 可以
    0.340 412mA 200mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fenil、

    从功能角度来看、该器件似乎工作正常。 问题在于期望值与已实现测量之间的误差。 这里有几个要点需要指出:

    首先、 您是否考虑了器件的偏移? 每个器件都附带一个与放大器的电压偏移类似的电流失调。 这可能会给测量增加误差:  

    接下来、您要在数据表给出的灵敏度规格之外测试器件。 虽然我不认为准确度会像这里显示的那样糟糕、但您的测试却处于此范围之外。 您是否尝试过更大的值来查看它们是否符合预期?

    最后、您还需要考虑此处部件的噪声密度。 霍尔效应器件具有固有的噪声、您可能需要减小器件的带宽、具体取决于您希望在此处测量的信号大小。 如果您以80kHz 的频率运行、该测量所处的噪声将被埋入本底噪声中。