This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT86:TMP20是否可以替代 LMT86?

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP20, LMT86, TMP235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1233379/lmt86-does-lmt86-can-be-p2p-replaced-by-the-tmp20

器件型号:LMT86
主题中讨论的其他器件:TMP20、、 TMP235

大家好、  

我的客户想用 TMP20代替 LMT86。 两种材料均采用5引脚 SOT 封装。 现在影响的是 LMP86中的5号引脚是 VDD、但 TMP20中的 GND。

  1. 这两个组件是否可以用引脚对引脚替换?
  2. 否则、将 PCB 的5号引脚设置为 NC (非 GND)。 这两种材料是否可以正常使用?

谢谢。  

B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我认为、如果您将引脚5设置为 NC、而不是为 TMP20供电、应该不会有问题。 但是、 如果您的客户正在寻找 LMT86的 P2P 替代产品、我强烈建议您使用 TMP235。 TMP235也采用 DCK 封装、引脚5被明确标记为 NC。  

    此致!

    Rooshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rooshi:  

    谢谢。 我想再次确认、我能否将 LMT86的引脚5的焊盘更改为 NC、仅通过引脚4为 LMT86供电 VDD、LMT86是否可以?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    在进一步研究这一点之后、我不建议对 LMT86进行此更改、请遵循数据表中的引脚排列图。 如果您希望器件的 引脚4设置为 VDD、引脚5设置为 NC、我建议您切换到 TMP235。

    此致!

    Rooshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rooshi:  

    谢谢。 这意味着我们不建议将引脚4保留为 NC、并将 LMT86和 TMP20作为 P2P 器件。 我可以知道原因吗? 这是否意味着 LMT86的引脚4和引脚5未在内部连接并需要同时供电?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    我不建议更改 LMT86上的引脚并尝试使两个器件(LMT86和 TMP20) P2P。 数据表 中说明了如何连接每个器件的引脚、我将遵循这些说明。 如前所述、TMP235是为与 LMT86引脚 P2P 而设计的、因此如果您有任何问题、请查看该器件并告知我。  

    此致!
    Rooshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rooshi:  

    谢谢。 我想再次确认是否 LMT86引脚4 可以保留为 NC 引脚? 由于引脚4是 LMT86的 VDD、因此我想了解此引脚保持 NC 是否对 LMT86有任何影响?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    LMT86上的引脚4应保持为 VDD (如数据表所示)、而非 NC。

    此致!

    Rooshi