This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:TMP1075的问题

Guru**** 1756540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1233394/tmp1075-questions-of-tmp1075

器件型号:TMP1075

尊敬的团队:

~的温度传感器 TMP1075DSG、我们遇到了以下问题、请帮助、谢谢

我们测得 I2C 数据波形在位8/9存在干扰。 我想确认干扰是否正常以及它是否会影响 IC 的使用。 谢谢~

非常感谢。

吉米

谢谢、此致

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-  

    谢谢您的支持。 这些是来自此部分的 ACK (确认)。 在 I2C 通信中是完全正常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的大力支持。

     在 I2C 通信中、第8位发生的干扰是否也正常?

    非常感谢。

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-  

    在两种情况下、这些都位于第九个时钟上、您会圈出这些内容、不会产生任何干扰。 这就是 ACK 的样子。