https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230926/awr2944-flashing-issue
器件型号:AWR2944主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH、 DP83TC812R-Q1
您好!
我们已基于 AWR2944EVM 电路板设计了定制电路板。 虽然我们可以使用 J8 USB 端口和 XDS110调试探针来刷写 AWR2944EVM ok、但我们在定制板上遇到问题。 我能够使用此处列出的步骤- https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds110.html 来刷写 XDS110 MCU ok和最新固件。 但是、当我尝试从命令行闪存 AWR2944芯片时、使用 SDK 中提供的 uart_uniflash.py 脚本、我得到以下命令:
C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_00_01\mmwave_mcuplus_SDK_04_04_00_01\scripts\python C uart_uniflash.py:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_00 default.cfg
正在解析配置文件...
正在解析配置文件... 成功。 找到3个命令!!!
正在执行命令1/3...
找到闪存写入器... 发送 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/tools/awr294x/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
发送 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/tools/awr294x/sbl_uart_uniflash.release.tiimage:0%||0/58457 [00:00senderror:expected NAK、CRC、EOT or CAN;got b'\xff'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\x07'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\xff'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\x07'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\xff'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\x07'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\xff'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\x07'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\xff'
发送错误:预期的 NAK、CRC、EOT 或 CAN;得到 b'\x07'
发送 C:/ti/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01/tools/awr294x/sbl_uart_uniflash.release.tiimage:0%||2/58457 [00:21<344:09:14、21.20s/字节]
[ERROR] XMODEM 发送失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、
对 EVM 进行下电上电、然后再次运行此脚本!!
- 检查闪存器件是否兼容-我们使用 GD25B64ESIGR、我认为它的功能与 本文档中列出的 GD25B64CWAG 几乎相同、并且用于评估板 https://www.ti.com/lit/an/sprach9d/sprach9d.pdf?ts=1685036305246&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F 上。
- 已尝试使用 Uniflash 来刷写、而不是使用命令行(结果与上述相同)。
- 已检查器件版本、看起来与 AWR2944EVM 电路板上使用的类似(AWR2944EVM 电路板器件标记= XA2944/BG / 15ZCSSM9/987、自定义电路板器件标记= XA2944/BG / 1AZCRV9/987)。
- 尝试从不同的计算机进行刷写没有问题、因为我可以从该计算机成功刷写 AWR2944EVM 板。
- 尝试使用不同版本的毫米波 SDK、例如 MMWave_mcuplus_SDK_04_02_00_02、 MMWave_mcuplus_SDK_04_04_00_01。
- 已尝试使用上面论坛主题中附加的闪存文件 (sbl_qspi.release.tiimagesbl_uart_uniflash.release.tiimageawr2944_ccsdebug.appimage)。
请注意、在刷写之前、我们未对脚本进行任何更改。 此外、我尝试了第二个定制电路板、我们制造/组装了它、并得到了与上面那个相同的结果。
我还重新检查了原理图/布局、但在这部分电路板与 AWR2944EVM 电路板没有任何差异。 您对这一问题有什么看法吗?
此致、
彼得。