This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:TX 和 RX 波束形成之间的差异

Guru**** 2546810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1228680/awr1843boost-difference-between-tx-and-rx-beam-forming

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

您好、专家!

我们的客户对 天线部分有少许困惑 他的 问题是
1.我在用户指南中看到了 Tx 在方位角和仰角方向上的辐射图、现在我想知道 RX 侧的特性。
2.波束如何在 RX 端形成。
3、TX 和 RX 波束形成以及 TX 和 RX 工作状态的主要区别和次要区别是什么
4.是否有可能使每个接收器独立工作,即, Rx1/RX2/Rx3/RX4从这个4接收器只有一个可以在时间意味着工作, Rx 波束形成和特征是什么样子?
是否有任何文档要了解此概念、请提供

请提供帮助。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德