This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:DCMP DPU 和 AOAProc 与 AOA2DProc DPU 之间的差异

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1232908/iwr6843-difference-between-dcmp-dpus-and-aoaproc-vs-aoa2dproc-dpus

器件型号:IWR6843

标记为'CMP'的 DPU 与未标记为'CMP'的 DPU 之间有何区别? 例如 aoaprocdcmpdsp.c 与 aoaprocds.c 和 objectdetectioncmp.c 和 objectdetection.c。 dcmp 是否代表多普勒补偿?

同样、AoAProc DPU 和 AOA2DProc DPU 之间的区别是什么? AoAProc 与 AoAProcDCMP 的区别在哪里?

关于 DCMP 的差异,我运行了一个差异,我发现非常小的变化,像行'float lambdaOverDist = params->lambdaOverDis', 但这是什么试图实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    DMP 表示解压缩。 它指的是 SDK 3.6中实现的压缩/解压缩引擎。 有关详细信息、请参阅 SDK 3.6版本说明。

    此致!

    纳特