主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、、MMWAVEICBOOST
团队、您好!
我在工作于 AWR1843Boost、也就是说、我使用 GPIO 1和 GPIO 2输出来使 LED 闪烁。
而不是 AWR1843Boost。 我想将 AWR1843AOP 用于同一个项目。
在 AWR1843AOP 中的 AWR1843Boost 的闪存代码中、通过更改 GPIO 的配置、我将 GPIO-2和 GPIO-6配置为使用 AWR1843AOP 上的给定 LED 指示灯闪烁、但无法正常工作。
我与我分享所做的更改、如果不正确、请检查并指导我。
1.更换钟号
2.更改 PinMux
3.改变闪烁
a.左侧
B.右侧
我还想 知道、AWR1843Boost 和 AWR1843Aop 的(GPIO_Create_Index)是相同还是不同的。
如果是、请提供该索引文件。