This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5056-Q1:Vout 公式

Guru**** 1284190 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5056-Q1, DRV5056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1232815/drv5056-q1-vout-formula

器件型号:DRV5056-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV5056

大家好、  

我有两个问题想问您。

1.参考下面的公式、公式1中的 Vout 代表器件的输出、对吗? 或者、我们应该使用该公式来计算 MCU 中的 Vout?  

2. 是否有可供 DRV5056-Q1与客户分享的时基故障率、FMD 文档? 他们在一些功能安全要求应用中使用了该器件。 因此需要阅读此文档进行一些分析。  

如果是、请通过电子邮件与我分享。  

电子邮件:ethan-wen@ti.com

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    此处所示的公式用于说明 DRV5056的输出如何随温度变化。   

    我将查看时基故障率并直接与您联系。

    谢谢。

    斯科特