This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:使用 AWR6843AOPEVM 进行液位感应

Guru**** 2551110 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应能使用 IWR6843AOPEVM 的代码。

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以,但是  A WR6843AOPEVM  是否可行?

     AWR6843AOPEVM 和 IWR6843AOPEVM 之间的区别是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我明白了,我的答案仍然是一样的。 您应该能够在 AWR6843AOPEVM 上使用 IWR6843AOPEVM 的代码。 通过汽车认证的 AWR 和通过非汽车认证的 IWR 之间的差异涉及测试、容限、温度要求和应力测试要求。 它应该不会影响您在这里运行的软件。

    此致!

    纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的 Nathan,非常感谢。