This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:即使已将 FPGA 重新刷新两次、与 FPGA 通信仍会出现问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1231868/dca1000evm-problem-communicating-with-fpga-even-though-have-reflashed-it-twice

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOST

您好、专家!

查看您对此查询的帮助、该查询代表名为 Fereydoun 的客户发布。

我已将 DCA1000evm 连接到 AWR1843Boost 雷达评估套件

我在与 FPGA 通信时遇到问题、即使我已将其两次重发

我遵循了所有 DCA1000evm 线程、并完成了所有建议的更改、但没有效果

附件是我看到的内容的图片:

我在运行 mmWave Studio 时收到以下错误消息:

[18:11:03][RadarAPI]:正在向 DCA1000发送 FPGA 命令
[18:11:13][RadarAPI]:
[18:11:13] FPGA 配置:
[18:11:13]超时错误! 系统已断开

Wireshark 指示端口之间有正确的通信

问题不在于防火墙

我已将 SW2开关设置为建议的值、

已成功对 FPGA 进行两次回流

DCA1000上的所有开关设置看起来都与手动相同

我将延迟从25微秒更改为100、甚至300、没有可用

我重新安装了 mmWave Studio、似乎什么都不工作

固件版本为2.8、它应该是最新的

我不知道在哪里打我的头

由于该主题上有多个线程、因此电路板似乎存在缺陷

让这个东西启动并运行应该不是很难。

***

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    看到此问题时、您能否共享完整的控制台日志?

    您还能分享一下电路板设置和开关位置的照片吗?

    此致、

    艾达里安