This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP432:TMP432 FW

Guru**** 1275340 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431, TMP432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1231759/tmp432-tmp432-fw

器件型号:TMP432
主题中讨论的其他器件:TMP431

您好,先生

我在产品中使用的是 TMP432、并想对其进行重新设计、以使用 TMP431来代替 TMP432。  

在 HW Viewpoint 中、我们可以执行它。 固件呢。 我的 FW 目前用于 TMP432。 可以在 TMP431中使用吗?

我注意到、寄存器映射有一个"器件 ID"项。 FW 是否使用它来 识别 IC?

谢谢。

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要检查固件。 是的、器件 ID 寄存器(0xFD)允许固件识别器件并适当调整其行为。 大多数寄存器是相同的、但 TMP432有额外的远程通道。 发送到 TMP432的远程温度2寄存器的查询将无法从 TMP431获得响应。  

    谢谢。