This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-TUSS4470:是否可以将2个换能器与一个 BOSSTXL-TUSS4470配合使用?

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TUSS4470
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1232274/boostxl-tuss4470-is-it-possible-to-use-2-transducers-with-only-one-bosstxl-tuss4470

器件型号:BOOSTXL-TUSS4470
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529

您好!  

我想知道是否可以仅使用一个 BOOSTXL-TUSS4470板使用两个换能器。
如果可以进行这样的更改、我应该对 BOSSTXL-TUSS4470进行哪些修改?

我在我的项目中使用的是 MSP-EXP430F5529 LaunchPad 和 BOOSTXL-TUSS4470。

谢谢。

朱莉娅