This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP108:SCL 和放大器的焊球电容;SDA

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1231430/tmp108-ball-capacitance-of-scl-sda

器件型号:TMP108

对于我的客户、您能告诉我本产品中 SCL 和 SDA 的焊球电容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AL B -  

    感谢您发帖-当器件焊接 到 PCB 时、焊球会直接连接。 这些级的输入电容通常远低于10pF。