This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:毫米波演示

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230921/awrl6432boost-mmw-demo

器件型号:AWRL6432BOOST

您好、专家:

你好。

我已经使用了可视化工具、现在我要尝试使用 CCS 从源代码中获取可视化数据。 我构建、编程并执行毫米波演示源代码。 但是、当我在 AWRL6432BOOST 上运行代码时、只会在终端上得到一些人类不可读的结果。  

可视化工具使用 MMW_demo 应用图像显示的数据(如3D 点和功率信号)是否可以从源代码访问?

如果是、它存储在何处? 如果不是、我如何获得可视化工具可视化的数据点?


请告知

此致、

乔舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    请查看   雷达工具箱中的了解 UART 数据输出格式指南。 这描述了通过 UART 写入的已处理数据的格式。 要查看在何处此数据被打包并通过 UART 在源代码中发送、请查看 主文件中的函数 MmwDemo_transProcessedOutput。 可视化工具通过捕获和解析这些 TLV 来显示数据。

    此致、
    卢克