This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1826:根据 IO 和电阻器值获取256个唯一 ID

Guru**** 1646690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230934/tmp1826-getting-256-unique-ids-based-on-io-and-resistor-value

器件型号:TMP1826

您好、工程师!

您是否可以验证以下内容:

如果用户想要基于硬件获得256个唯一 ID、则需要执行以下步骤:

  1. 读取暂存区
  2. 修改暂存区、使 Flex_ADDR_MODE='01b'
  3. 计算修改后的暂存区的 CRC
  4. 将修改后的暂存区写入器件
  5. 再次读取暂存区并将 short_address[3:0]
  6. 修改暂存区、使 Flex_ADDR_MODE='10b'
  7. 计算修改后的暂存区的 CRC
  8. 将修改后的暂存区写入器件
  9. ? "将设备置于关机模式"?
  10. 等待2.8ms
  11. 再次读取暂存区并将 short_address[3:0]

第9步是我需要解决的问题、什么是关闭模式?

此致、
罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊-  

    谢谢您的支持。 当总线空闲且没有转换正在进行时、该器件处于关断模式。 在本例中、您只需要有一个延迟、器件进入睡眠状态、通过考虑 tRESDET 的2.8mSec 延迟、您就已经完成了此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗伊

    我来说明一下短地址模式。 合并的 IO 和电阻值可支持多达64个短地址、无需复杂的步骤。 任何进一步添加地址的操作都要求64个器件链在加载组合 IO 和电阻器解码之前具有一个基地址短地址。

    正如 Josh 提到的、该器件的默认出厂上电模式是一次性的。 在发出单次触发命令模式之前、器件应继续处于关断模式。

    此致

    A·阿沙拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您提供这些信息。 数据表中并没有很具体地说明该模式。