请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP116 TMP116是否支持在单个 I2C 传输中读取/写入多个寄存器? 许多 I2C 器件允许选择基址寄存器、并通过为其他字节计时来访问其他寄存器。
例如:如果我开始读取时指针寄存器设置为0 ,并提供4个数据字节的时钟-将返回什么?
1.在前两个字节中使用寄存器0、在接下来的两个字节中使用寄存器1?
2.注册0两次?
3.其他的东西?
谢谢。
-科尔比