This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP116:访问多个寄存器

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1230816/tmp116-accessing-multiple-registers

器件型号:TMP116

TMP116是否支持在单个 I2C 传输中读取/写入多个寄存器? 许多 I2C 器件允许选择基址寄存器、并通过为其他字节计时来访问其他寄存器。

例如:如果我开始读取时指针寄存器设置为0 ,并提供4个数据字节的时钟-将返回什么?

1.在前两个字节中使用寄存器0、在接下来的两个字节中使用寄存器1?

2.注册0两次?

3.其他的东西?

谢谢。

-科尔比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colby:

    TMP116不支持在单个 I2C 传输中读取/写入多个寄存器。 请查看 TMP116数据表中的第7.5.3.1.3节、其中讨论了器件的读取和写入操作。 在这种情况下、通常将指针设置并保持设置到其被分配的任何位置。

    此致!

    Rooshi