This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:CPD 演示不工作

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1227459/awrl6432-cpd-demo-not-working

器件型号:AWRL6432

您好、专家:

AWRL6432在几周的测试后、CPD 演示程序突然无法使用(打开后无数据传输)、

AWRL6432在几周的测试后、CPD 演示程序突然无法使用(打开后无数据传输)、

重新烧录 OOB 的二进制文件后、可视化工具会提示没有 ATE 数据。
在重新编程 ATE 和 OOB 二进制文件后、可视化工具继续提示发送配置后未检测到数据!

上述步骤已重复多次、

请帮帮您。

谢谢

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您可以运行 SDK L OOB 演示吗?  AWRL6432的 CPD 演示与 OOB 演示相同。  只有可视化工具和配置不同。   

    此致!

    自贡