This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2112:RawCode 和基线问题

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2112, LDC1612, LDC3114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198141/ldc2112-rawcode-and-baseline-question

器件型号:LDC2112
主题中讨论的其他器件: LDC1612LDC3114

您好!

我们的客户对 LDC2112基线跟踪功能存在一些疑问。

这是 寄存器配置:

LDC_CONFIG (0x20、0x51);
LDC_CONFIG (0x22、0x51);
LDC_CONFIG (0x1E、0x0F);
LDC_CONFIG (0x0E、50);
LDC_CONFIG (0x10、50);
LDC_CONFIG (0x15、7);
LDC_CONFIG (0x16、0xF0);

增益50、NPBI 7、当 OUT = 1时暂停基线跟踪

  • 当我将线圈放置在测量材料上方2mm 处时、输出值始终为0/4094。
    只有当我移动线圈瞄准空气、然后将其移回材料上方时、2112才能正确输出约700~800的值。
  • 如果将基线跟踪设置为不暂停、则测量材料的值将从正确值快速增大或减小到0/4094。
  • 我使用机械臂固定测量线圈。 当在相同位置连续测量相同材料时、输出值将从700缓慢增加无限。

 概括而言 

  • 在连续测量期间是否有办法使数据不再增加?

我选择了 LDC2112来测量材料的电感、因为 LDC1612的最大频率仅为10MHz、似乎无法测量2mm 处的材料。

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:  

    我有几个关于您的申请的澄清问题:  

    • 当数据增加时、基线跟踪暂停是否打开?  
    • 温度在测量期间是否恒定?  
    • 您能否分享数据增长?  
    • 在基线跟踪暂停关闭的情况下、测量值达到0之前经过了多长时间?  

    LDC2112的基线跟踪设计更侧重于按钮按压型应用。 如果您需要一个支持较高频率并提供原始数据的器件、例如 LDC1612、我们提供可访问原始数据和基线跟踪算法的 LDC3114。  

    此致、  
    贾斯汀·比格尔