This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMAG5170UEVM:未检测到 SCB 控制器- Win11

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-SCB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198301/tmag5170uevm-no-scb-controller-detected---win11

器件型号:TMAG5170UEVM
主题中讨论的其他器件:TI-SCB

您好!

尝试使用 TI-SCB 设置 TMAG6170UVM、但我无法连接到电路板。  已将固件更新为 SCB 板、安装了相应的驱动程序、但运气不好。  

在 VMware Win10映像下执行了相同的过程,并且运行完美。  

需要一些帮助来使它在 Win11上运行。

谢谢。

加博尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabor,

    如果您进入器件管理器、TI-SCB 是如何显示的?

    可能是 Windows 未正确指向该驱动程序、您需要手动进行设置。   

    谢谢。

    斯科特