This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5055-Q1:驱动器的驱动电流是多少、它是否可以直接连接到 ADC

Guru**** 1280600 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1198126/drv5055-q1-what-is-the-drive-current-of-the-driver-and-can-it-be-connected-directly-to-the-adc

器件型号:DRV5055-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5055

大家好、  

您能帮我们检查一下吗?  

驱动器的驱动电流是多少、它是否可以直接连接到 ADC? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    DRV5055可持续提供或吸收高达1mA 的电流。  是否可以直接连接到 ADC 可能取决于 ADC 和使用的设置。  此页上主题8下的视频(右侧)可以让您深入了解 ADC 是否需要缓冲放大器和/或滤波。