This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM50:测量的参数高于

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1195595/lm50-the-measured-parameters-are-higher

器件型号:LM50

在我们的测量中、我们发现在正常温度下电压过高。 根据规范、它是+/-3、但实际上已经超出了该值。 请帮助访问 confirme2e.ti.com/.../5707f3c5180063b3a73bd6c2a29f3238.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dora -  

    在这个工作台式测量环境中、看起来您已确认您的电路在工作。  

    该电路看起来很合理、您可能需要也可能不需要温度传感器输出端的电容器、但它在您需要时还是一个很好的占位符。  

    电压基准的 Rbias 数学计算结果为25k、您可能认为应该重做该数学计算、或者至少要再次进行检查。  

    这是一个+/- 2ºC μ m 器件、器件(从视频中可以看到)、看起来在工作台上处于该范围内、而且很难判断、但您可能会离器件足够近、从而将其加热到电压表指示的水平。 我认为这是一个很好的功能检查、在我看来很好。

    如果您在寻找精度测试、为了获得最佳结果、我们建议将这些器件连接到 ADC + MCU 并将装置放置在腔室或油浴中进行测量。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Rbias A 参考电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器 R1。 见第11页。

    https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adr5040_5041_5043_5044_5045.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题