This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:看门狗功能将使系统挂起

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1225451/awrl6432-watchdog-function-will-let-system-hangup

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好

已针对 SDK_05_01_00_04验证看门狗驱动程序和函数是否可以正常运行?

我尝试通过 example.syscfg 启用看门狗、我发现以下一些问题:

(1)当选择 Trigger NMI interrupt 时,没有方法在 example.syscfg 的 GUI 上选择回调函数。

(2)如果我选择触发器重置模式、即使我将过期时间设置为1000毫秒、系统也会短暂挂起

(3)如果我使用复位关闭模式并将调用指针放置到 callbackFxn、我不能让代码输入此回调函数、而是不让系统处理@Hwip_hardFault_handler 无限循环

(4)如果我将 eexpire 的时间设置得更长,例如10,000ms,系统可以继续运行,但永远不会被重置或挂起或进入回电。

您能帮助了解如何解决这些问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我将对此进行研究、并在下周作出回应。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我正在等待我们的主题专家对此提供支持、因此我尚未收到反馈。 在我与我的团队进行进一步调查时、请给我更多的时间。 我将在下周二作出答复。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下方的反馈。 再次,真诚地道歉的延迟!

    (1)当选择 Trigger NMI interrupt 时,没有方法在 example.syscfg 的 GUI 上选择回调函数。

    [KO]- ESM 模块将具有回调函数。 请参阅用于看门狗的示例 SysConfig、您应该能够在 ESM 下填充您自己的回调函数。

    (2)如果我选择触发器重置模式、即使我将过期时间设置为1000毫秒、系统也会短暂挂起

    [KO]- 我们没有看到此问题。 您能否使用"examples/drivers/watchdog/watchdog_reset"尝试该实验

    (3)如果我使用复位关闭模式并将调用指针放置到 callbackFxn、我不能让代码输入此回调函数、而是不让系统处理@Hwip_hardFault_handler 无限循环

    [KO]- 如 问题1所述,请使用回调函数名称更新 ESM 模块配置。

    (4)如果我将 eexpire 的时间设置得更长,例如10,000ms,系统可以继续运行,但永远不会被重置或挂起或进入回电。

    [KO]-当前配置的最大超时值为6.7秒,需要更新 SysConfig 才能解决此问题。

    此致、
    凯文