This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-RF-EVM:CASCAFE_Configuration_TestSource 问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1237020/mmwcas-rf-evm-cascade_configuration_testsource-issues

器件型号:MMWCAS-RF-EVM
主题中讨论的其他器件:MMWCAS-DSP-EVMAWR2243

您好  

我的器件是 mmwcas-DSP-EVM。 mmWave Studio 版本02_01_01、mmWave DFP 版本01_02_05_01

我按照用户指南中的步骤运行测试源文件"Cascade Configuration_TestSource.lua"和"Cascade Capture.lua"中的默认设置。

在"Casace_Configuration_TestSource.lua"脚本中、我们可以知道我们有两个对象位于5m 处、两个对象位于13m 处。

但我获得的数据显示为下面的图片,这与理解脚本不同,如何处理它?

同时、我发现之前的相关问题 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/993567/mmwcas-rf-evm-awr1243p-test-source-issues
这与我的问题非常相似、但我不知道我的器件是 AWR1243P 还是 AWR2243、那么 我应该如何确定器件的具体模型以及 mmWave Studio 和 DFP 的相应版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    您能否查看 EVM 上的传感器芯片? 它应指定 AWR 器件的确切型号以及确定正确的 Studio 和 DFP 版本的修订版本。 你也可以分享相同的图片,如果你不能自己破译。

    此致、

    考希克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是我的器件的图片,在芯片中间有 awr2243p、在左下角打印24zhh9和583a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaushik
    我现在已经了解了这个问题。 我使用的 awr2243p 级联板为 mmWave Studio 2G 和 mmWave DFP 2G 版本。 相应地、我应该使用 MMWAVE-STUDIO-2G/03.00.00.14和 MMWAVE-DFP-2G。 更换新的 mmWave Studio 和 DFP 后、TestSource 的结果恢复正常。 谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiao,

    很高兴听到您的问题得到解决。 将关闭该主题。

    此致、

    考希克