This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:IWRL6432 nReset 重新启动

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1236745/iwrl6432-iwrl6432-nreset-reboot

器件型号:IWRL6432

您好专家

客户希望在所有电源轨仍处于打开状态时通过 nRESET 触发重新启动。

 为了触发重新启动,取消置位 nReset 的最短时间要求是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我想让客户参考 IWRL6432数据表中的复位时序图、此处为:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iwrl6432.pdf?ts=1686574470741

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim  

    从图表中可以看出、nRESET 置位后、直流电源可能会关断。

    我没有找到 最短时间 nReset 应保持低电平,然后才能生成重新启动。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我在当前草稿 TRM 中找到了这一点:  

    看起来最小时间为20us。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim

    感谢您的帮助!