This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:AFE3010AIRGTT

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1238140/afe3010-afe3010airgtt

器件型号:AFE3010

我们正在开发电动汽车充电器产品 RCD 必须是内置的。


RCT 类型有3种类型。 (1)交流型(2) A 型(3) B 型
(1)交流电类型:正弦交流电额定频率:交流30mA
(2) A 型:正弦交流和脉冲直流高达6mA :交流30mA +直流6mA
(3) B 型:各种高达1kHz 的电流

AFE 3010适用于何处?

我正在尝试设计 B 型。 至少我们正在尝试开发一种类型的产品。

参考电压: 60Hz, AC220V, 检测 电流: AC 30mA, DC 6mA  

你有时间图吗?  

例如、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    B 型是否意味着器件需要抑制小于3mA 的直流泄漏电流并触发到所有大于6mA 的直流泄漏电流?

    AFE3010的设计符合 UL 943标准、该部件是一种交流类型应用、包括单整流交流信号。

    它可用于检测交流30mA RMS 或6mA 直流信号、但不能同时检测这两个信号、因为该直流信号将由内部放大器检测并叠加在交流组件上、这将导致大约25.8mArms 的过早跳变。

    AFE3010本身不是 B 型 RCD。

    此致、

    彼得