This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010-EVM:使用直流电源

Guru**** 1552380 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1234112/afe3010-evm-working-on-dc-supply

器件型号:AFE3010-EVM
主题中讨论的其他器件:AFE3010

您好!

我正在使用 AFE3010EVM 生成接地故障电流中断、并可正常运行。 但我要强调的是、不将 交流线路连接到 pH 引脚上测量的相位噪声是否可以实现相同的结果。

因为当我删除时 JP9 故障状态下、SCR 的跳线未产生脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE3010使用 PH 引脚检测和创建一个基于其上拉至的振荡线路电压过零的时钟。  

    该器件使用该"时钟"或线路过零来确定其测量到故障的周期数以及触发 SCR 的时间。  

    因此、我认为不可能在没有时钟的情况下运行器件(不将 PH 和 SCRTST 引脚上拉至45Hz 至70Hz 之间的振荡电压)。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当我给 AFE3010通电后、SCR 立即触发一个脉冲、即使我未执行自检(SEL = Open)、也可以禁用此活动。

    因为当  AFE3010上电期间系统包含漏电流时、我无法通过软件识别接地故障。

    此致、

    马诺哈尔公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Manohar、

    您是否为 PH (跳接 JP9)和 SCRTST 引脚提供时钟? 我能否获得 有关如何配置跳线以及如何 通过 EVM 连接线和 VDD/DC 电源线的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件可能未通过其连续自检之一、即 PH 和 SCRTST 引脚处的看门狗计时器、它们不断寻找线路过零。 如果在~100ms 内未检测到过零、AFE3010将触发 SCR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我在这些开关之间使用的 pH 引脚和交流电源至此、我能够使 AFE3010在直流电源上运行。 如您所说、如果未生成时钟、SCR 将不会 触发、但根据上述变化、每当根据 FB 电阻器设置的 THRESH HOLD 触发我泄漏电流时、我可以得出时钟正在生成的结论。

    我唯一担心的是有任何可能禁用所有类型的自检。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 引脚处于开路状态自检不应执行、但仍在初始上电时间内立即产生 SCR 脉冲。 我想知道这个脉冲为什么会产生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是如何向 PH 引脚提供直流电压

    2.我移除了 JP8跳线并在 R10电阻器上馈送+20Vdc。

    3.移除 JP2和 JP9跳线。

    4.移除 JP5跳线以禁用自检

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manohar:

    悬空 SEL 引脚只会禁用 SCR 自检。

    鉴于您仍然连接了 JP6 (SCRTST 连接到 SCR 阳极)并且您已将 SCR 阳极悬空(断开 JP2)。 您是悬空的 SCRTST 引脚、它将在 SCRTST 引脚上通过连续自检来产生故障。 这将导致器件在上电时立即触发 SCR 引脚。

    为了解决此问题、您需要将 SCRTST 和 PH 引脚短接在一起、以便它们可以看到线路过零。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    现在我要 在自检(SEL=GND)期间连续在交流电源上运行 AFE3010、您能不能建议导致这种情况的原因是什么。

    注意:符合 SBFS042评估指南的电路配置

    此致、

    马诺哈尔公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manohar:

    当/如果将 SCRTST 和 PH 引脚连接在一起时、您之前的配置中发生了什么情况?

    在您的新配置(从交流电源为 AFE3010供电)中、您是否正在使用 AFE3010EVM?

    如果是、您是否按照《AFE3010EVM 用户指南》的图1和图2所示设置电路?

    我对您以前的配置(使用直流电源为 AFE3010供电)确实有一条注意事项。 您发送了一个仿真原理图、说明这是您如何驱动 PH 引脚 、此时电压(VoutDC)正在进行半波整流、但它实际上不应该是这样。 PH 引脚被设计成上拉至一个完全振荡的大电压线路信号。 理论上、引脚电压被钳位到20V 和0V、但这是一个方波、而不是一个半整流正弦波。 因此、这里可能是误差。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    安1 :将 PH 和 SCRTST 引脚连接在一起后,自检仍失败(在 SCR 上电期间触发,警报持续闪烁)。

    我根据用户指南连接了 AFE3010EVM、并测量 SCRTST 引脚、需要大约50VDC。  

    由此我得出的结论是、对于我所采购的 PH 和 SCRTST 而言、不足以检测信号的过零和相位。

    如果我使用直流电源来驱动 AFE3010、在本设计中、我无法向 PH 和 SCRTST 引脚提供这么大的电压。 以便我仅使用交流电源。

    回答2:  现在我正在工作 AFE3010EVM 在交流电源(根据 Peter 上面提到的图片进行连接)和我制造 SEL  =使用打开并执行自检手册 PTT 及其工作状态。  

    我正在使用 SW_开路 用于在故障条件下触发 SCR 后复位 AFE3010的引脚。

    问题1: 我希望对自检进行最后一项澄清:

    如果我连接 SEL =地面、  自检通过后、它将执行自检并每180个周期触发 SCR。 这种陈述是正确的。

    此致、

    马诺哈尔公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manohar:

    为器件提供20V 直流电源时、可以操作 AFE3010。 唯一的规定是 PH 和 SCRTST 需要振荡信号、有两种方法可以做到:对高压线路信号使用大上拉电阻 使用与测量泄漏的线路电压源频率和相位相同的0V 至20V 方波直接驱动这些器件。

    请注意、以上情况仅在 SEL 悬空时有效、因为我假设您不需要 SCR 自检、因此您没有将 SCRTST 连接到 SCR 阳极。 如果您确实需要 SCR 自检、则必须使用~50k Ω 至68k Ω 的电阻器将 SCRTST 连接到 SCR 阳极、而 SCR 必须通过二极管和螺线管连接到线路、如典型应用原理图所示。

     

    问题1:您的陈述部分正确。 当 SEL = GND 时、AFE3010将执行 SCR 自检。 当 SEL=float 时、AFE3010不会执行 SCR 自检、但仍会执行所有其他连续和周期性自检。

    每180个周期进行两次定期自检:故障测试(FT)和 SCR 自检。 定期 SCR 自检恰好在 FT 自检之后发生。 在 SCR 自检期间、SCRTST 引脚偏置 SCR 阳极并寻找正常运行的 SCR。 如果 SCR 不工作/损坏、SCRTST 引脚将在 SCR 自检期间检测到这一情况、并每60个周期重复一次、总共5次。 在发生第5次故障时、器件将确定 SCR 不工作、触发 SCR 引脚并闪烁警报。

    如果定期自检通过、则 SCRTST 引脚返回高阻抗并且器件保持在 READY 模式。

    AFE3010在通过自检时触发 SCR 的唯一时间是、AFE3010通过初始自检并因按下 PTT/SWOPEN 引脚而激活。 这如数据表的图11、13和14所示。 每隔一个器件通过自检的情况、就不会发生任何情况。

     

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    1.实际上当我 做  SEL =打开(警报闪烁1和关闭) SCR 未触发、因为 英尺 SCR 自检 只有在我做决定时 SCR 才会起作用、 PTT 引脚低电平。 我由此得出 AFE3010自检通过的结论。

    2.连接时 SEL =GND SCR 持续触发我不明白为什么会发生这种情况你可以澄清这将帮助我关闭这个主题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manohar:

    这意味着 SCR 自检导致了故障。 请记住、当 SEL=float 时不进行 SCR 自检。 但是、始终会有 FT 自检。

    您能否澄清一下您的说法:"SCR 持续触发"? SCR 是重复激活还是只是每秒持续闪烁一次的警报? 通常、如果 SCR 重复点火、您可以听到螺线管的嗡嗡声、但如果您使用电阻器模拟螺线管、则需要探测 SCR 引脚或螺线管电阻器上的电流、以验证 SCR 实际上是否连续导通和关断。

    只要 SCR 重复触发、这是由于电源电压降至低值(<10V)引起的并导致器件复位。 器件复位后、它将复位故障计数器并再次触发 SCR、再次下拉 VDD、因此这是一个循环。

    我建议探测 SCR 和 VDD 引脚、并通过 SEL=GND 监视上电前后的情况。 如果 VDD 崩溃、则需要增加 VDD 引脚处的电容。

    如果 SCR 未连续触发且仅触发一次、则器件未通过 SCR 自检。 尝试将"螺线管"电阻减小到小于10k。  

    对于我来说、最好的帮助方法是在上电时使用示波器探测引脚电压(OUT、SCR、VDD、线路)、持续时间为200ms。 还显示 EVM 配置图片和所做的任何组件更改的完整原理图。

    使该系统正常运行可能会很困难、因为任何微小的更改或仅缺失一个连接都可能导致故障。  

    此致、

    彼得