This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMwaveSDK 5.1和 AWRL6432中的帧速率问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1238852/frame-rate-issue-in-mmwavesdk-5-1-and-awrl6432

您好!

即使配置文件配置中的帧周期设置为330ms、其中预期帧速率为~ 3fps、但我们可以观察到~5fps。

请指导我们如何调试此问题、并告诉我们是否需要任何其他详细信息。

谢谢。

索姆亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmya:

    您能否共享.cfg 文件以及您是否正在运行软件或 SDK 演示?

    此致、
    凯文