This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:CCS 和 Uniflash 与 EVM 的连接问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1238465/awr2944evm-ccs-and-uniflash-connection-issue-to-the-evm

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944UNIFLASH

我最近购买了 ES2.0 AWR2944EVM (RevD)、并从 https://www.ti.com/tool/MMWAVE-MCUPLUS-SDK 下载了 MMWAVE_mcuplus_SDK_04_04_00_01

接下来、我尝试连接到电路板并刷写预编译版本的 SBL (C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_00_01\tools\awr294x\sbl_qspi.release.tiimage)和 CCSdebug 映像(C:\ti\mwave_mcuplus_04_mslash TI_udg_0.00_mapp_0.04_mslash)。  但是、我遇到了以下错误:

我已验证 SOP0和 SOP2跳线连接、USB 电缆连接和 COM 端口。

我还尝试使用已成功用于另一个2944电路板的配置连接到 CCS。 我在这里看到2个不同电路板上有2种不同的行为。 在第一种情况下、内核连接几秒钟、然后因以下错误断开连接:

在第二种情况下、内核完全不进行连接:

请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 Uniflash 软件的刷写问题、请确保以下几点。

    • 为了使器件处于刷写模式、请确保在 EVM 上设置了正确的 SOP 跳线(SOP0和 SOP2)。 设置跳线后执行下电上电、然后开始使用 Uniflash。
    • 请‘SUniflash 的"设置和实用程序"选项卡中的 COM 端口号正确。 此 COM 端口应与"XDS110 Class Application/User UART"填充的端口号相同。
    • 如果 Uniflash 无法访问 COM 端口、请断开并重新连接 USB 电缆。
    • 检查电源是否符合规格。 (5V ~3A)
    • 如果 Uniflash 在上次会话中被强制崩溃或关闭、则尝试从 TaskManager 中终止这些进程–"DSlite.exe"和"Python**"、然后重新启动 Uniflash GUI。 [TODO]查找第二个进程名称。
    • 尝试在不同的 PC 上使用 Uniflash。 (如果上述操作无法解决问题)
    • 如果使用 Uniflash 的旧版本、请更新为最新版本。

    在执行上述所有步骤后、如果您发现了相同的问题、请告知我们。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta,

    感谢您建议执行这些步骤。 我已经尝试了所有这些,没有尝试在不同的 PC (我现在没有一个在我上面,可以做星期一),但他们似乎没有工作. 但是、它可以在不同的 EVM/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果这些步骤不起作用、则需要检查 EVM 是否永久损坏。 您是否为 EVM 应用了超过3A 的电流?  

    我们不需要为此执行其他检查或步骤。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta,

    我使用的电源额定电压为12V 3A、非常稳定(一直将其用于其他 EVM、没有问题)。